This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS541:什么&'s SN74HCS541/SN74AHC244的最大带宽值?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC244, SN74HCS541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1502682/sn74hcs541-what-s-the-max-bandwidth-value-for-both-sn74hcs541-sn74ahc244

器件型号:SN74HCS541
主题中讨论的其他器件:SN74AHC244

工具/软件:

大家好、团队

客户计划使用我们的 SN74HCS541和 SN74AHC244缓冲和驱动 I2S 音频信号。 最大 I2S BCK (位时钟)频率围绕6MHz。 我们需要知道此器件是否支持6MHz 带宽、但数据表未列出带宽值。 请帮助确认它是否支持此频率。

PLS 列出了   SN74HCS541和 SN74AHC244的最大带宽。

谢谢你。

谢谢。

G.W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以从传播延迟中得出最大速度的安全估算值:1 / 45ns≈22Mbps = 11 MHz。