This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC2T45-Q1:SN74LXC2T45-Q1悬空输入引脚的影响

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC2T45-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1501811/sn74lxc2t45-q1-the-impact-of-floating-input-pin-of-sn74lxc2t45-q1

器件型号:SN74LXC2T45-Q1

工具/软件:

使用 SN74LXC2T45-Q1芯片时、如果输入引脚悬空、这可能会带来什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    功耗增加、输出可以是高电平、低电平或振荡;最坏的情况下会损坏。 请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    内部下拉电阻器 并不总是处于活动状态;请参阅数据表的第8.3.1.1节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我会看看克莱门斯分享的常见问题。 大致介绍了为何我们不应将 CMOS 输入悬空。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入引脚悬空、是否可以将其视为电源与接地端之间的直接短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;两个输入晶体管仅部分开路。 击穿电流可能约为每个引脚的25 mA、具体取决于实际输入电压。