This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:高速低电源缓冲器

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF1305B1, TLV3801, BUF802, TRF1213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1502252/sn74lvc1g07-high-speed-low-supply-buffer

器件型号:SN74LVC1G07
Thread 中讨论的其他器件:TLV3801BUF802、TRF1305B1、 TRF1213

工具/软件:

  • 我目前正在从事一个研究项目、该项目需要将设计的比较器连接到外部缓冲器、然后使用示波器测量信号。 示波器使用50 Ω SMA 连接器。

    比较器的规格如下:

    单端输出、电压摆幅= 0~0.9V、速度= 10GHz。

    请问是否有适合这项要求的缓冲产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10GHz 远远超出了逻辑器件的可处理水平。

    TLV3801等快速比较器具有225ns 的传播延迟和 LVDS 输出。 最快的模拟缓冲器是 BUF802、具有3.1GHz 频率。 TRF1305B1等射频放大器的频率高达7.2GHz;TRF1213等速度较快的放大器不支持直流。