This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC244:SN74AHC244MPWREP

Guru**** 2584225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1502708/sn74ahc244-sn74ahc244mpwrep

器件型号:SN74AHC244

工具/软件:

E2E 主题标题中引用的器件型号是否已停产? 此器件是否有直接替代产品?  SN74AHC244MPWREP 是否有建议使用的替代器件? 如果您能提供任何有用的信息、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamren:

    是的、此器件将过时。

    一些替代产品包括 SN74ALVC244IPWREP、SN74HC244QPWREP ;如果您不再需要 EP 、也可选择 SN74AHC244PWR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件似乎不是直接替换器件。 您能提供这些器件的任何技术差异吗? 我还看到、在 PCN 上、SN74LV8T244MPWREP 是推荐的替代产品。 为什么您会为 PCN 上的推荐器件而不是推荐器件? 您还能回答以下问题吗?

    • 原始零件和替换零件之间的差异
    • 兼容性和可互换性(形状配合功能)
    • 过时原因
    • 新零件现在是否可用?或何时可供生产/购买



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有替代产品都具有不同的电气特性。 LV-T 器件具有更高的驱动强度;ALVC 不支持5V 并具有更高的驱动强度;HC 具有更低的驱动强度。

    所有替换件均为有源、但只有 ALVC 有库存。