This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD801:分销查询

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1503595/tpld801-apllication-inquiry

器件型号:TPLD801

工具/软件:

尊敬的团队:

客户正在调查新器件以替换  AM1U1108、我发现 TPLD801挺不错的选择。 但是、我想知道团队是否可以帮我验证下面指定的功能是否可以用于 TPLD801。

功能要求:

VDD = 5V

IO2:检测是否将其拉低超过3秒。

IO3:检测状态是否为高电平

IO6:如果 IO3和 IO2均对应、则在延迟2s 后输出高电平并保持状态。 (默认下拉10k)

IO7:如果 IO3和 IO2均匹配、则 在3s 延迟后"输出低电平持续100ms、输出高电平"。  

此致、

梁仔