This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102

Guru**** 2867130 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1503655/lsf0102-lsf0102

部件号:LSF0102

工具/软件:

大家好、TI 员工

根据我对 LSF0102的理解、它似乎是真正的 NMOS 导通栅极。  
请告诉我您对以下电路的想法和评论。
我正在使用 LSF0102、其中 VREF_A 设为1.8V、VREF_B 设为5V。
A 侧信号以1.8V 逻辑运行、而 B 侧信号在[3-4]V 范围内 任一侧都可以是 OD (使用上拉)或推挽。
假设 VREF_B 设置为5V、我相信它会将[3-4]V 范围内的 B 侧逻辑转换为 A 侧的1.8V。 这种解释是否正确?
A 侧信号:带上拉电阻器 或推挽的外径。 1.8V 逻辑  
B 侧信号:带上拉电阻器 的外径或推挽输入[3-4]V 范围逻辑。
有关进一步说明、请参阅随附的电路图。

此致、

Reza.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

    所有输出电压都将钳位在 Vref_A;必须通过上拉电阻器生成更高的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、克莱门斯!  

    阅读有关 LSF0102的更多应用手册、可了解 I 如何更新电路  
    VREF_B 侧:r. 无论 IO 配置为开漏(OD)还是推挽、VREF_B 侧都需要一个上拉电阻器。
    VREF_A 侧:  如果 IO 配置为开漏(OD)、则 VREF_A 侧需要一个上拉电阻器、如果 IO 配置为推挽、则 VREF_A 侧不需要上拉电阻器。

    使用它是否有意义、如下所示?

    LSF0102如何管理总线冲突、例如、如果两侧都驱动、它会更改为关闭状态并阻断路径?

       

    此致、

    Reza.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reza:

    由于美国假期、团队今天即将离开、我们将在下周初与您联系。 感谢您的理解。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当任一侧为低电平时、开关打开并将两侧相互连接。 当一侧驱动为低电平而一侧驱动为高电平时、它们会相互连接并相互争用。 只要短路电流不超过128 mA、LSF 本身就不用考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上拉电阻怎么样?

    VREF_B 侧:r. 无论 IO 配置为开漏(OD)还是推挽、VREF_B 侧都需要一个上拉电阻器。
    VREF_A 侧:  如果 IO 配置为开漏(OD)、则 VREF_A 侧需要一个上拉电阻器、如果 IO 配置为推挽、则 VREF_A 侧不需要上拉电阻器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您的其他1.8V 器件使用哪些驱动器。 无论如何、包括上拉电阻并不会有任何影响。