This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:SN74LV123A IMDS

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1500395/sn74lv123a-sn74lv123a-imds

器件型号:SN74LV123A

工具/软件:

尊敬的先生/女士:

出于以下原因、我们恳请您更新 MDS 875247653/3和1537171770/8。

我们的 ID 是14025!

原因: 尚未回答关于回收的问题

很`m、但我们需要的数据非常丰富、所以如果你能在下周发送 MDS、那将会很棒。

如需更多信息、请随时与我联系(最好通过邮件联系)

提前感谢您!

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tinka:

    我不能完全确定您在这个请求中提出了什么问题。 您能详细说明一下您所需的内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅附件!

    必须使用"是"或"否"回答问题!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tinka、

    我建议您为此创建支持请求单:  

    www.ti.com/csc

    这不是我能改变的东西。