This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:SN74LVC244APW 瞬态 I/O 电流

Guru**** 2566415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1504622/sn74lvc244a-sn74lvc244apw-transient-i-o-current

器件型号:SN74LVC244A

工具/软件:

在 SN74LVC244APW 上、最大 I/O 电流为+/-MAX -50 mA 连续。

是否有任何关于最大瞬态电流的信息?

例如、该器件能否在短时间内处理高于-50 mA 的电压?

谢谢、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 输出可直接驱动高达约70 pF 的容性负载。 在所有其他情况下、您必须观察50 mA 限制、即使时间很短也是如此。