This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:具有迟滞比较功能的引脚2PIN 产品

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1504515/sn74lvc4245a-pin2pin-products-with-hysteresis-comparison-function

器件型号:SN74LVC4245A

工具/软件:

您好、TI 人

我的客户 发现输入波动时、输出也波动因此希望知道是否具有迟滞比较器 功能的产品(最好是引脚2引脚)可以推荐由于产品最近进行了 PCN 升级、因此客户偶尔会遇到问题谢谢

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    是的、我们确实有一个具有施密特触发输入的 P2P 解决方案。 请参阅 SN74LXC8T245。  

    如果还有其他问题、请告知我们

    此致、

    Josh