This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1504517/txs0108e-txs0108e

器件型号:TXS0108E

工具/软件:

在 B 侧增加一个外部1K 电阻可以将 VOH 从2.5V 升至3V3、这很好、但是、会将 VOH 从20mV 增加至0.71V、但最大值为 VIH 为0.5V:您可以建议另一个可提供略微减小的电压增加值的外部拉电阻值

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了以下内容:

    外部1k 上拉、 VOH = 3.1V 且 VOL = 0.7V

    外部4.32k 上拉、 VOH = 2.8V、VOL = 0.2V

    外部2.67k 上拉、 VOH = 2.9V 且 VOL = 0.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    您看到的观察结果与设备的特性一致。 使用外部上拉电阻将有助于解决 VOH 问题、但会由于返回驱动器侧的灌电流增加而导致 VOL 电平上升。

    假设 A 侧驱动到 B 侧:VOL = VIL + IOL x RON、在这种情况下、VolB= RLN+ VILA x (VCCB/(Rpu // Rpu、ext))。

    请注意、可接受的 上拉电阻大小取决于与 TXS0108E 连接的 I/O 上器件的 VIL/VIH。

    此致、Jack