This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC126A:当 VCC 为1.8V 时为 VOL 和 VOH

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC126A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1504121/sn74lvc126a-vol-and-voh-when-vcc-is-1-8v

器件型号:SN74LVC126A

工具/软件:

您好的团队、

当 VCC 为1.8V 时、我指的是 VOH 和 VOL 的值1.65V。
但 SN74LVC126A 不符合要求、因为当所连接器件的要求值为1.28V、1.65V 为 VCC 时、最小值为1.2V。
VCC 为1.8V 时、您能告诉我 VOH 吗?

此致、
Ryu。