This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:是否可用于 I2C 电平转换器?

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, LSF0102, LSF0002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1505621/lsf0102-can-be-used-for-i2c-level-sifter

部件号:LSF0102
主题中讨论的其他器件:TXS0102LSF0002

工具/软件:

您好:

我的客户正在寻找 I2C 接口级别控制器、并想办法使用 LSF0102或 TXS0102。
但是、这些器件不像 TCA980X 那样归类为"I2C 电平转换器"。
如果将 LSF0102或 TXS0102用作 I2C 电平转换器、会出现什么问题?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们可用于 I²C μ s。 LSF0002会更简单、更便宜。