This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G139:驱动 LED 会导致高温和不稳定

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1505413/sn74lvc1g139-driving-leds-causes-high-temperature-and-unstability

器件型号:SN74LVC1G139

工具/软件:

您好!

我们 已经使用 BQ-25171-Q1设计了一个电池模块、并需要将 stat1和 stat2分离到 RGB LED、因此我们使用  SN74LVC1G139从2位解码为3位输出。

逻辑门 根据 BQ-25171-Q1的状态而变化、但会变热(大约为100 °)、有时两个输出会同时处于活动状态。

我们已经在三种不同的 PCB 上进行了测试、并且所有 PCB 上都存在问题。 我们已经尝试重新解析  SN74LVC1G139、但无法找到故障。 有关原理图、请参阅随附的 PDF。

电池电压的标称值为2.4 (2个镍氢电池串联)。

希望您能提供建议。 由于我们的问题存在于多个电路板上,因此我们认为这肯定是我们的设计缺陷

此致 Olaf Hafsmo


e2e.ti.com/.../output.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用5V 电源时、VIH (min) 为3.5V。如果可能、将 STAT 信号上拉至5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的快速答复。 在调试过程中、我们 通过用5V 替换 Vbat 上拉电阻器来修改了一个卡、但我们得到了相同的结果。

    -奥拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请测量所有引脚处的电压。