This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS174-Q1:输出短路电流

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS174-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1505444/sn74hcs174-q1-output-short-current

器件型号:SN74HCS174-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

 5V 输出电压下的输出短路电流是多少? 客户正在测试 SN74HCS174-Q1、他们需要将输出(5V)短接至 GND 并确认短路电流、是否存在过流风险? 谢谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常为65 mA;它肯定会超过绝对最大额定值并可能损坏器件。 通常、您会插入一个限流串联电阻。