This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS32:请求研究特朗普关税的影响

Guru**** 2347070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1502280/sn74ls32-request-for-a-study-of-the-impact-of-trump-tariffs

器件型号:SN74LS32

工具/软件:

尊敬的 TI 代表

感谢您的持续支持。

我是 SIIX 的 Kurokawa。

我们收到了客户关于 Konica Minolta Healthcare 项目的以下调查请求。

请求的背景是检查对关税的影响。

 

调查请求的详细信息

(1)直接从美国进口的材料(零件)

直接从美国进口的材料(零件)、在已知范围内、使用在美国生产的基础材料

主题材料(部件)、系列名称

 

2)从中国进口的材料(零件)和基础材料是在美国制造的

主题材料(零件)、系列名称

 

贵公司的主题器件型号

材料:1157-00359

说明:SN74LS32D

■回复截止日期:4/18 (星期五)

对此请求的简短通知我们深表歉意。

如果在截止日期前很难回复、如果您能告诉我们何时可以回复、我们将不胜感激。

我们知道您的公司目前正在进行商业分销、但如果您能告诉我们是否存在任何差异、我们将不胜感激。

请确认以上内容。

___________________________________μ s

シークス株式会社 μ s

東京本社東京営業部 μ s

黒川和馬(黑川 KAZUMA)

〒102-0074

東京都千代田区九段南2丁目3番25号 シークスビル μ s

电话:03-6777-9138

邮箱: kazuma.kurokawa@siix-global.com

___________________________________μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 https://www.ti.com/material-attributes-search/?material=SN74LS32DR 所示、裸片在美国生产、然后在马来西亚、墨西哥或中国组装。 (您可以使用同一网页查找其他封装型号和器件。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应。

    您的 意思是、它受上述限制? 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuma:

    除了为您提供 Clemens 链接的公开可用材料属性搜索工具之外、我们的团队无法支持此类 E2E 申请。 我建议联系您当地的 TSR 或客户服务中心。

    此致、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian。

    我觉得这是 客户服务中心。

    您能给我提供 TI 客户服务中心的电子邮件地址吗?

    谢谢。

    黑川和磨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuma:

    E2E 是提供设计帮助的技术论坛、独立于 TI 的客户支持中心。 以下是客户支持中心的链接: https://www.ti.com/info/customer-support.html

    此致、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian  

    我需要电子邮件或特定链接、

    我从您发送的链接收到了这个聊天。

    我甚至不知道应该向哪里求助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuma:

    您应该能够在以下链接的"联系支持"部分中"提交支持请求单": https://www.ti.com/info/customer-support.html

    此致、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian

    我已经提出了我的问题。

    我正在等待他们的答复。

    好极了  

    卡祖马