This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LS273:SN54LS273J 数据表

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54LS273, SN74LS273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1506365/sn54ls273-sn54ls273j-datasheet

部件号:SN54LS273
Thread 中讨论的其他部分: SN74LS273

工具/软件:

TI 网站上链接的 SN54LS273器件数据表提供了可能的封装列表、如下所示:"SN54273, SN74LS273。 。 。 J 或 W 封装"、"SN74273。 。 。 N package"、"SN74LS273。 。 。 DW 或 N 封装"、"SN54LS273。 。 。 FK 封装"。

这些封装都不考虑 可出售的 SN54LS273J 的器件型号和封装组合。 此器件是否有不同的数据表? 适合使用什么封装/封装和引脚排列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您可以使用"SN54273, SN74LS273。 。 。 J 或 W 封装"的封装图和引脚排列。

    该器件型号没有不同的数据表。

    此致、

    Owen