This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SC6T06-SEP:SN54SC6T06-SEP 的失调电压?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54SC6T06-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1506285/sn54sc6t06-sep-offset-supply-voltage-for-sn54sc6t06-sep

器件型号:SN54SC6T06-SEP

工具/软件:

下午好、

我正在切换一个需要互补0V 和-5V 控制信号的射频开关。 SN54SC6T06-SEP 是否可以由0V 的 VCC 和-5V 的 GND 供电来提供此逻辑?

如果没有、您是否可以推荐其他抗辐射替代方案?

谢谢、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用此类电源、只要 I/O 电压也处于正确范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie:

    这应该没问题。 我们只需要确保 VCC 和 GND 之间的差异不超过5.5V。

    此致、

    Josh