This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC8T245-Q1:300Mbps@VCCA=1V8、VCCB=3V3选择

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TXV0108-Q1, SN74AVC8T245-Q1, SN74AXC8T245-Q1, SN74LXC8T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1506073/sn74lxc8t245-q1-300mbps-vcca-1v8-vccb-3v3-choice

器件型号:SN74LXC8T245-Q1
Thread 中讨论的其他器件: SN74AXC8T245-Q1、TXV0108-Q1

工具/软件:

团队、

客户希望能够支持 300Mbps@VCCA=1V8、VCCB=3V3的8通道汽车电平转换。  输入转换速率为 10ns/V

我    在 TI.com 中找到 SN74LXC8T245-Q1、SN74AXC8T245-Q1、SN74AVC8T245-Q1。

但是、我不太确定它们是否都能满足 300Mbps@VCCA=1V8、VCCB=3V3 (A->B 和 B->A)的要求

 SN74LXC8T245-Q1支持高达420Mbps 的3.3V 至5.0V 电压。

 SN74AXC8T245-Q1从1.8V 转换到3.3V 时、支持高达380Mbps 的转换速率。

但  SN74LXC8T245-Q1比 SN74AXC8T245-Q1便宜得多 、原因是什么?

您能为我确认一下吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、最大速度主要取决于输出电压;LXC 数据表在3.3V→1.8V 下仅规定了40Mbps

    AVC 器件针对较低电压进行了优化。 但数据表不太有用、只说"1.8V  → 3.3V 时为380Mbps"。 我们必须假设 3.3V→1.8V 的最大值较低、并且很可能低于300Mbps。

    据我所知、TXV0108-Q1对于您的应用来说足够快了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯

    TXV0108-Q1比 AXC8T245更快、但为什么它  在1Ku 价格下比 AXC8T245更便宜? 它的弱点是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它的电源电压范围更窄、而且更现代。 较高的价格并不一定意味着较高的性能(对于特定应用)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我同意 Clemens 关于零件推荐和价格的意见。 价格不能很好地指示零件的性能。  

    此致、

    Josh