This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4007UB:四通道或6通道版本

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1505838/cd4007ub-quad-or-6-channel-version

部件号:CD4007UB

工具/软件:

CD4007UBE 是否有四通道或6通道版本?

此致

Benoit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benoit、

    没有、我们没有更大版本的  CD4007UBE。

    此致、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian

    另一个问题、如果可以的话、我知道4007上的 FET 是匹配的、我是使用它们的、但2 4007会匹配吗?

    此致

    Benoit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以;不能保证两个随机芯片的裸片在同一个晶圆附近、甚至来自同一个晶圆。 在实践中、在大多数情况下、这些特征是相似的、但如果您想确保这一点、则您是自己的。

    我想您正在构建一些模拟应用(电流镜?)、 而您只是因为价格而使用这种数字逻辑器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的相位调节器,我使用4007,因为更简单