This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALS373A:PSpice for TI

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ALS373A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1505858/sn74als373a-pspice-for-ti

器件型号:SN74ALS373A

工具/软件:

您好、

我下载了 PSpice for TI;但是、我无法 在 PSpice for TI 中找到 SN74ALS373A 等模型。 我使用了 Cadence 17.2、可以 在 Cadence PSpice 库中找到相同的模型 SN74ALS373A。 这是因为许可证还是免费软件?

我有使用 Cadence 的完整许可证、我是否也可以对 Psice for TI 使用相同的许可证?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Long、

    我们通常不为逻辑上的锁存器件提供 PSPICE 模型、因为它们结果证明并不是很准确。 我不能完全确定您找到的模型来自哪里、因此使用风险由您自行承担。