This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G07:Vout = Vcc+2.3V 该应用是否存在风险?

Guru**** 2557000 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1506603/sn74aup1g07-vout-vcc-2-3v-is-that-application-have-risk

器件型号:SN74AUP1G07

工具/软件:

您好!

供应商参考设计发现 CPU 的输入信号电平为1V。  SN74AUP1G07 Vcc 使用1V。 并将输出拉高10K 拉至3.3V。

设计 超出了规格要求(Vcc+0.5V)是否存在 任何风险? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件具有开漏输出;当输入为高电平时、输出处于高阻抗状态、并允许高达3.6V 的电压。