This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1506468/lsf0204-lsf0204

部件号:LSF0204

工具/软件:

尊敬的团队:

我已经了解 LSF0204转换器的工作情况

以下几点对我来说不是很清楚、我需要对此进行详细的解释

1.如果灌电流小于1uA、则不需要 RA1

2. A1当时的电压电平是多少以及如何达到

我还有一个问题

下面是我的应用

我们有一个板载 LDO 3.3V 电源、它将连接到 VREFB、由于目标 I/O 并不总是<=VREFB+0.8、因此我们无法将该电压直接连接到 VREFA

在这种情况下、是否可以为 VREF_A 使用 LDO 的分压器?

我认为 LDO 应该能够灌入电流 (Vref_B - Vref_A - 0.8V)/ 200kΩ。

如果 VREFA LDO 不支持灌电流、我可以为 VREFA 添加一个 PULL_DOWN。 是否允许将单个 LDO 同时用于 VREFA 和 VREFB?

等待您的回复

谢谢、

Rohini