This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC02:键合线和安培;银查询

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1506432/cd74hc02-wire-bonds-silver-inquiry

器件型号:CD74HC02

工具/软件:

您好 TI、

我有一个关于以下方面的问题:
器件型号: CD74HC02M96
器件说明: 4通道、2输入、2V 至6V 5.2 mA 驱动强度或非门

1.能否提供 CD74HC02M96的材料声明表?
2.该部件是否包含任何铜线键合?

3、该零件是否包含任何银合金或银合金? 如果是、在哪里? 内部?

谢谢你。