This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC125:1.2V 时的典型 TPD 值

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1507111/sn74auc125-typical-tpd-value-at-1-2v

器件型号:SN74AUC125

工具/软件:

您好:

我计划在测试板上使用"SN74AUC125"来驱动300MHz 时钟、该器件将以1.2V 电压运行。 我查阅的是-25°+ 1.2V 下 Tpd 的典型值、因为数据表提供的传播延迟范围为0.7至3.7ns。 此外、是否允许将所有输出短接在一起以获得不同的输出时钟驱动强度?

谢谢、

Shivaji M