This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:CLVC16T245MDGGREP 数据速率

Guru**** 2782605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1507871/sn74lvc16t245-clvc16t245mdggrep-data-rate

器件型号:SN74LVC16T245

工具/软件:

您好、

我使用该器件" CLVC16T245MDGGREP "作为1.8V (VCCA=VCCB=1.8V)下运行的缓冲器、而不是作为电平转换器。

我想知道 在上述 配置下"CLVC16T245MDGGREP" IC 支持的最大数据速率是多少((VCCA=VCCB=1.8V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最坏情况下的传播延迟为23.8ns。 因此、安全估算应为1/23.8ns ≈42Mbps = 21 MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani、

    我同意克莱门斯。 在估算最大数据速率时、一条良好的经验法则是获取最大传播延迟并使用该公式 数据速率= 1 / tpd (max)

    此致、

    Josh