This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC74A-Q1:静态电流问题

Guru**** 2946950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1507546/sn74lvc74a-q1-quiescent-current-questions

器件型号:SN74LVC74A-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

您可以帮助支持以下几个问题吗? 我是为汽车客户提供支持的 FAE。

  1. II 标记为+/-5uA。 该静态电流是否仅涵盖输入引脚或所有引脚(D、CLK、PRE、CLR)?
  2. 通过3.3V 为此 DFF 供电时、PRE、CLK 被10k Ω 上拉至3.3V。 D= CLK=0V、Q =高电平。 负载= 200nA。 这些设置应用于两个通道。 您能帮助计算所有电流消耗吗?
  3. DFF 由3.3V 供电、D、CLK、PRE、CLR 电压是否可以高于3.3V?
  4. Q 和\Q 是否可以浮动?

非常感谢!

此致、

Josh