This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:关于用于开关去抖的开漏施密特触发器的建议。

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AC16-Q1, SN74LVC2G07, SN74LVC2G17, SN74LVC1G99

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1507256/sn74lvc2g07-request-for-suggestion-on-an-open-drain-schmitt-trigger-for-switch-debouncing

器件型号:SN74LVC2G07
主题中讨论的其他器件:SN74AC16-Q1、 SN74LVC2G17、SN74LVC1G99

工具/软件:

您好、

在我们的应用中、我们使用 GT -100集成电路(IC)、它具有一个1.8V 复位引脚。 我们计划使用开关和处理器对其进行复位。 由于该处理器采用3.3V 电源供电、因此我打算使用开漏施密特缓冲器。 但是、我找不到双通道开漏施密特缓冲器。 您能否为此目的推荐合适的器件?

谢谢。此致、

Mahima D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AC16-Q1

    SN74LVC2G17 + SN74LVC2G07

    3.×Ω SN74LVC1G99