This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS11-Q1:基于 SN29500的功能安全信息

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1508268/sn74hcs11-q1-functional-safety-information-based-on-sn29500

器件型号:SN74HCS11-Q1

工具/软件:

您好:

我的客户将使用 SN74HCS11QPWRQ1、需要基于 SN29500的故障率来获得 ISO26262认证。  我看了产品网页、但找不到一个。  我搜索了 IEC TR 62380和 SN29500之间的转换方法、因为产品网页中显示的时基故障率似乎基于此方法。 但除了以下 E2E 主题之外找不到一个主题。  是否 也可以为 SN74HCS11QPWRQ1提供相同的接口?  或者、是否可以向我提供晶体管的数量、以便我的客户自行掌握所需的信息?

SN74AHCT32-Q1:我可以获取 FMEDA 表吗? -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 SN74HCS11QPWRQ1的 Fusa 文档。 如果您需要有关此方面的任何进一步支持、请告诉我们!

    e2e.ti.com/.../SN74HCS11_2D00_Q1-_2D00_-Fusa-document.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael-San、

    非常感谢您的快速响应。  您已将文档发送给我、因此我想我可以与我的客户共享、但请让我确认。  我可以与我的非 NDA 客户共享吗?  为什么即使您已经拥有产品页面、也不将其上传到产品页面?

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kawashaki-san,  

    是、共享随附的 Fusa 文档无需签订保密协议。 我也会立即上传至产品页面。  

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael-San、

    感谢您发送编修。  我希望 Fusa 文件对某人有益。

    此致、

    川崎义和