This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC14-Q1:SN74AC14-Q1

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP2G32, DSLVDS1047, DSLVDS1048, SN74AC14, SN74AUP2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1508087/sn74ac14-q1-sn74ac14-q1

器件型号:SN74AC14-Q1
Thread 中讨论的其他器件:SN74AC14SN74AUP2G17、SN74AUP2G32 、DSLVDS1047、DSLVDS1048

工具/软件:

晚上好、

如何在 LTspice 中模拟以下.cir SPICE 文件? 您有指南吗?

SN74AC14.cir

SN74AUP2G17.cir

SN74AUP2G32.cir

提前非常感谢。

Daniele Gagliesi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniele:

    LTspice 是由我们的直接竞争对手所拥有,因此,不幸的是,我不能在这里帮助你。 如果您在 TINA 或 PSPICE 等不同的 SPICE 环境中运行仿真时需要帮助、请告诉我。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Malcom、我已经安装了"PSpice for TI"、我可以在那里仿真该元件吗?...

    提前感谢很多!!

    Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malcom、我正在尝试使用"PSpice for TI"、找到了我上面提到的元件、但找不到 DSLVDS1047和 DSLVDS1048。 为什么"PSpice for TI"中不存在这些元件  

    我可以使用另一个您可以推荐的 LVDS 发送器和接收器吗?...

    非常感谢!

    Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniele:

    不知道原因。 我将此转交给 LVDS 团队、他们可以为您推荐器件。 您能否详细介绍一下什么是应用/用例、以便他们知道建议什么?

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniele:

    遗憾的是、我们的 LVDS 产品系列没有任何 PSpice 模型。 我们的许多 LVDS 器件(如 DSLVDS1047/8)都具有 IBIS 模型、可用于在 Hyperlynx 或高级设计系统等信号完整性工具中进行仿真。

    此致、

    插孔