This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC02:铜线键合查询

Guru**** 2911350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1508712/cd74hc02-copper-wire-bonds-inquiry

器件型号:CD74HC02

工具/软件:

尊敬的 TI:

我有一个关于以下方面的问题:
器件型号: CD74HC02M96
器件说明: 4通道、2输入、2V 至6V 5.2 mA 驱动强度或非门

根据此部件的 MDS: https://www.ti.com/materialcontent/en/search?partType=tiPartNumber&partNumber=CD74HC02M96

我注意到该器件包含铜引线键合。 CD74HC02M96的铜线键合过程控制是否符合 AEC Q006或类似标准? 任何文档或参考资料都将非常感谢!

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joshua、我可以联系我们的测试团队并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    AEC q006是一种汽车级规格、该器件不是汽车级规格、因此我们不符合该规格。