This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT244-V62:EP 产品系列筛选

Guru**** 2647905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1508652/sn74hct244-ep-v62-product-family-screening

器件型号:SN74HCT244-SN74HCT244.EP

工具/软件:

索取德州仪器(TI) V62塑料器件的信息-您能否确认除了25°C 室温外、V62 PEM 是否在高温和低温条件下完全屏蔽?  特别询问以下 V62器件、但如果可能、所有这些都有助于进行一般性确认。

 

V62/06623-01YE

V62/18617-01XE

V62/09604-01XE

V62/04698-01XE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    是的、我们的器件在支持的温度范围内进行了测试和表征。

    此致、

    Ian