This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4060:SN74HC4060

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, CD74HC4017, SN74HC4060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1508542/sn74hc4060-sn74hc4060

器件型号:SN74HC4060
主题中讨论的其他器件:Tina-TICD74HC4017

工具/软件:

您好、

我们计划 在我们的设计中使用这种 SN74HC4060DR。

您能否提供 TINA-TI 或 LT-SPICE 仿真模型。

如果您有任何参考电路设计、另请提供。

此致、

Babu.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babu:

    这个类别的器件没有 tina0ti 或 LT-SPICE 模型。

    对于参考设计、只要满足数据表限制并在 VCC 引脚附近放置一个旁路电容器、就应该可以。 如果您需要更具体的功能、  可以在多种参考设计中使用引脚对引脚兼容的 CD74HC4017 、您可以在其产品页面(www.ti.com/.../CD74HC4017)上找到该设计。 该器件的实现应与 SN74HC4060几乎相同。

    此致、

    Ian