This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245:SN74LVCH16T245DGGR–VCCA 和 VCCB 之间意外的低电阻

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1508454/sn74lvch16t245-sn74lvch16t245dggr-unexpected-low-resistance-between-vcca-and-vccb

器件型号:SN74LVCH16T245

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在使用  SN74LVCH16T245DGGR  在具有以下配置的电平转换应用中:

  • VCCA = 1.8V

  • VCCB = 3.3V

但是、我发现了一个异常问题:

  • 当我向施加3.3V 电压时  VCCB  VCCA 电源轨立即升至3.3V 、即使我提供1.8V 电压或使其处于未连接状态。

  • 我测量了 VCCA 和 VCCB 之间的电阻(在焊接 IC 之前)、并且始终保持一致  小于2欧姆

  • 此行为发生在上  IC 的器件 、都使用同一批次的 IC。

  • IC 上的顶部标记为:  "65A1DCK"  (封装:TSSOP-48)。

从数据表可以看出、VCCA 和 VCCB 应该是独立的、所以我不希望出现这种交互。

请您帮助澄清一下:

  1. 该器件的该电阻是预期值还是正常值?

  2. 是否这种行为可能是由内部保护功能造成的、或者可能是 ESD 结构造成的?

  3. "65A1DCK"标记是否与 TI 官方批次相对应?

在进一步进行硬件调试之前、我希望您能有所见解。

提前感谢您!

此致、
[安帝梅]