This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT244:器件输出 R

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT244, UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1508265/sn74act244-device-output-r

器件型号:SN74ACT244
主题: UCC27517中讨论的其他部件

工具/软件:

我正在尝试连接 SN74ACT244的多个输出引脚以获得超过100mA 的驱动能力。 我将驱动50Ω 终端。 我正在考虑将50Ω 电阻器连接到器件的输出端、但是否宜假设 SN74ACT244输出引脚的电阻+电阻= 50 Ω? SN74ACT244输出端子的每个引脚电阻是多少? 此外、在连接和驱动所有输出引脚时、我应该考虑输入侧引脚的驱动强度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个引脚的典型输出电阻约为10 Ω。

    在最坏情况下、交流输入的漏电流为1 µA。

    接收器所需的电压是多少? 在 源极和接收器处都使用50 Ω 终端、您会得到一个分压器、要求您将源电压加倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    在50Ω 端接时、需要5Vpp。 在本例中、它为2.5Vpp。
    你知道任何好的驱动因素吗?
    频率为1Hz、因为它在时间发生器中使用1PPS
    但是、我希望压摆率尽可能快。
    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要在接收器上获得5V 电压、您需要一个10V 驱动器。 您可以使用 UCC27517等栅极驱动器。

    通常、50 Ω 线在实验室中使用、在实验室中您可以使用函数生成器来驱动这些线。 实际上、时钟信号通常会与 LVDS 一起传输。