This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7400:来自标记的芯片标识

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1507817/sn7400-chip-identification-from-marking

器件型号:SN7400

工具/软件:

大家好、TI 专家。

我想从标记中识别一个芯片、目标信息是 SN007Q。 根据该标识、我无法在互联网或 TI 网站上找到任何有用的信息。 您可以帮助解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是一个特定于客户的标记、没有可用的公共信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好我想用普通设备替换此设备、您可以给我一些建议吗?或者您可以给我一个兼容的组件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaikai:

    Clemens 是正确的、没有此标记的信息。 它可能是非常旧的器件、也可能是客户的定制器件。  

    我们没有任何更新的双极器件、  

    对于 TTL 兼容、此器件应该是很好的替代产品: https://www.ti.com/product/SN74AHCT00 

    否则、对于标准 CMOS: https://www.ti.com/product/SN74HCS00