This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201-DGS-EVM:永久写入 TPLD1201的电源选择

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1510985/tpld1201-dgs-evm-power-supply-selection-for-permanent-write-to-tpld1201

器件型号:TPLD1201-DGS-EVM
主题:TPLD1201中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在使用 Interconnect Studio 设计 TPLD1201。 为了将其焊接到单独的电路板上使用、我在目标板的电源选择中永久地写下它。 之后、我通过从电源引脚提供外部电源来检查运行情况、同时电路板仍插入评估板的插座以检查运行情况、但无法正常工作。 打开 评估板的电源后、系统会正常工作。 为什么它使用评估板的电源而不是外部电源来运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 則一太田、

    您是否看到器件根本未烧录或错误烧录的问题?  

    器件是否已正确烧录、但您看到它无法从外部电源正确通电?

    使用外部电源时、请确保连接以下接头、以确保 EXT_VCC (外部 VCC)连接到器件 VCC。

    我对这里的问题陈述有点困惑。

    此致、

    Owen