This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G125:VOH 最小数据

Guru**** 2652535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1511325/sn74auc1g125-voh-minimum-data

器件型号:SN74AUC1G125

工具/软件:

尊敬的专家:

SN74AUC1G125YZPR 的数据表规定 VOH 最小值为1.65V、8mA 驱动电流为1.2V

您是否有在1.8V 和~200uA 下工作的工艺和温度范围内的 VOH 最小值数据?

谢谢!

McKenna