This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G09:SN74AHC1G09DBVR

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1511148/sn74ahc1g09-sn74ahc1g09dbvr

器件型号:SN74AHC1G09

工具/软件:

你(们)好

您好、

 这是代表飞利浦团队的 Barnikana Kumar。

 我已向 TI 团队发送邮件申请、但没有收到任何回复。

请为我们正在进行的项目提供以下技术信息、并且该项目已完成  MPN:SN74AHC1G09DBVR

 

序号

说明

失速情况

RTD 电阻值

1.

功率耗散(PD)[mW]

 

 

2.

 2.0V 时的输入上升和下降时间(tr / tf)[ns]@ VCC [ns]

 

 

3.

 3.0V 时的输入上升和下降时间(tr / tf)[ns]@ VCC [ns]

 

 

4.

   +25°C 时高电平输出电压 VOH [V]的最小值和最大值、以及最小值@TA=-40至+85°C

IOH =-20 µA、Vcc = 2V

 

IOH =-1.3 mA、Vcc = 3V

 

IOH =-2.0 mA、Vcc = 4.5V

 

IOH =-2.6 mA、Vcc - 5.5V

 

5.

传播延迟 AN 至 Yn (tPLH / tPHL)
@'CL=50pF [ns]

VCC = 2V

 

VCC = 3V

 

VCC = 4.5V

 

VCC = 6.0V

 

6.

输出转换时间(tTLH / tTHL)@'CL=15pF [ns]

VCC = 5V

 

7.

输出转换时间(tTLH / tTHL)
@'CL=50pF [ns]

VCC = 2V

 

VCC = 3V

 

VCC = 4.5V

 

VCC = 6.0V

 

 

谢谢

B Kumar