This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:SN74LVC1G07定义缓冲器与 SCh 触发器间的关系

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1511040/sn74lvc1g07-sn74lvc1g07-definition-buffer-vs-sch-trigger

器件型号:SN74LVC1G07

工具/软件:

您好团队

1.在 TI 网站上、我们可以看到此缓冲器不具有施密特触发输入、但 VIH 和 VIL 的范围相当大。

将此缓冲器 IC 类别作为施密特触发器剂量? 如果不是,有什么原因?

 2.在该缓冲器与其他缓冲器之间具有施密特触发输入的符号之间、似乎具有施密特触发输入的缓冲器具有迟滞曲线。

我想知道另一个符号在图像下方的红圈中的含义。 因为很多人经常混淆这两者。

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.  VIL 和 VIH 限值之间的距离无关紧要。 这仅仅意味着实际开关阈值介于 VIL 和 VIH 之间、并且不允许在禁止范围内施加直流电压;这并不意味着有两个开关阈值。

    2.左侧符号表示开漏输出。 右侧符号表示施密特触发输入。