This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS126:SN74HCS126

Guru**** 2519510 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27517, SN74HCS126, SN74AHCT1G125, SN74AHCT125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1509244/sn74hcs126-sn74hcs126

器件型号:SN74HCS126
《主题》中讨论的其他器件: SN74AHCT1G125、UCC27517、 SN74AHCT125

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我将使用 PWM- SN74HCS126将 UC 3.3V IC (频率50kHz 至500kHz)缓冲到5V 逻辑电平。  

我需要确认以下几点:

这个 IC 是否可以基于所述的频率运行 PWM? 由于我在 MOSFET 的 UC 和驱动器 IC 之间使用该器件、因此将5V PWM 馈送到 MOSFET 驱动器。(通过此 IC、将来自 UC 的3.3V PWM 缓冲到5V - SN74HCS126)

2、输入侧输出所需的最小脉冲宽度是多少?

请帮助解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HCS 器件不支持具有5V 电源的3.3V 输入信号。 需要一个电平转换器、或一个具有 TTL 兼容输入的器件、例如 SN74AHCT1G125。

    如果没有更好的信息、则最小脉冲宽度是最坏情况下的传播延迟。

    考虑使用具有3.3V 兼容输入的栅极驱动器、例如 UCC27517。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、  

    请确认、此 PN 是否适用?? -  SNx4AHCT125  

    我需要确认以下几点:

    此 IC 能否在频率为20kHz 至100kHz 的 PWM 上运行? 当我在 MOSFET 的 UC 和驱动器 IC 之间使用该器件时、要向 MOSFET 驱动器馈送5V PWM。(通过此 IC 从 UC 缓冲3.3V PWM 到5V - SNx4AHCT125  )

    2、输入侧输出所需的最小脉冲宽度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AHCT1G125和 SN74AHCT125都可以正常工作。

    2.最小脉冲宽度是最坏情况下的传播延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速解决方案。