This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G14:输入短接至 GND。

Guru**** 2644615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1505282/sn74lvc2g14-input-is-shorted-to-gnd

器件型号:SN74LVC2G14

工具/软件:

您好的团队、

输入侧有一个3.3V 上拉电阻、但输入引脚短接至 GND、或仅短接至大约0.3V。
输入引脚 GND 短接是否有任何损坏?
是否有任何可能的原因?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示一个原理图、包括连接到该引脚的所有元件。

    损坏通常是由过压引起的。 人类是否有可能接触这条线? 是否有(未)插接的部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    下面是电路图。

    它可能会接触到人类、但可以通过重新打开电源来治愈。
    一旦出现该症状、它将为0V、直至重新打开电源。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    请您回复。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图没有明显的错误。

    LVC 输入具有高阻抗。 理论上、如果输入本身对地短路、就必须损坏它。 所以我认为晶体管的输入信号很高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的确认。
    发生该现象后重新接通电源时、电压将恢复到正常电平、并可执行正常运行。
    可能会产生静电、但不太可能。
    此外、不会发生带电导线插入和移除的情况。
    "你知道什么?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发生这种情况时、请检查"CMOS 输出"信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    发生异常情况时、即使我更改"CMOS output"、SN74LVC2G14的输出也不会改变。
    但是、当我重新开启电源时、输出符合预期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来像是闩锁。 只有在超过绝对最大额定值时才会发生这种情况、因此我仍然认为是由过压/ESD 引起的。