This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:CTE

Guru**** 2925460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1510198/sn74lvc2g07-cte

器件型号:SN74LVC2G07

工具/软件:

我正在联系我们、请求我们所采购的部分组件的热膨胀系数(CTE)数据。 请您向我们提供以下部件号的 CTE 值吗?

SN74LVC2T45DCTR

SN74LVC2G07MDCKTEP

SN74LVC2G32MDCUREP

 

如果您能提供以 ppm/°C 或 ppm/°F 为单位的 CTE 值以及这些值适用的温度范围、我们将不胜感激。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamren:

    是否需要非定向或定向 CTE 值?

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非定向

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamren:

    我已经联系了我们的包装团队。 一旦他们回复我、我认为非定向数据只需大约一周即可返回。

    此致、

    Malcolm