This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40109B:为高电平到低电平转换启用逻辑电平

Guru**** 2930010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1509498/cd40109b-enable-logic-level-for-high-to-low-level-shifting

器件型号:CD40109B

工具/软件:

你(们)好

在 VCC > VDD 的模式下运行时、CD40109将用作高电平转低电平转换器在这种情况下、"使能"引脚的逻辑电平是多少?

事实上、我不能100%确定这个逻辑水平通常是多少-例如(0.7*/ 0.3*) Vdd? 我不理解表的下半部分"静态电气特性"。
例如、"Vo"栏和"1,9"条目:"1,9"表示什么? -我假设 Vo 必须短路电压输出。

在我的例子中、我有2个芯片:

  1. 其中一个充当5V (输入)-> 9V (输出)。
  2. 其中一个输入的电压为9V (输入)-> 5V (输出)。

这里的使能逻辑电平是多少。 两种情况下5V 是否都正常、或者情况(2)是否需要9V?

此致
Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    根据我的理解、使能引脚始终以 VCC 为基准。 在这两种情况下、您不会列出 VCC、但我假设 VCC = VIN。

    如果是、使能引脚需要为:

    • 5V (在情形1中)
    • 9V (在案例2中)

    阈值是多少。 通过查看 VIL 和 VIH 参数、可以看到它分别使用30%* VCC 和70%* VCC。 使能将使用相同的阈值。  

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh。

    我要理解的是、1.5/5 = 0.3、3.5/5 = 0.7 (等)

    我仍然不能完全理解信息的呈现方式。 最左侧的数字列在 DS 中的标题为"Vo"、"Vcc"、"Vdd"。 我假设"Vo"是输出电压... 然后、VIL Max 行 VIH min 行会显示相同的3个图 是这些值

    "1,9"
    "1.5、13.5"

    我不知道这些数字的含义是什么。 例如、"1、9"("一个""逗号""九个")表示什么?

    为什么两行的这3个值相同、为什么中的13.5是相同的? 例如、13.5表示19.28V 的70%、但我怀疑这是预期的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VO 列指定了输出电压(低电压和高电平)。 这仅适用于无缓冲器件;使用 CD40109时如此 B 、输出电压不取决于模拟输入电压、仅取决于它是高于还是低于开关阈值。 您可以忽略此列。