This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:TXB 系列驱动强度控制

Guru**** 2559410 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1509538/txb0106-txb-family-drive-strength-control

部件号:TXB0106

工具/软件:

大家好、我将使用 TXB0106进行设计。 我在数据表中看到、可以添加上拉电阻器来修改输出的驱动强度、但如果这是推挽器件、该器件在输出端可以支持的最大驱动强度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:

    TXB 的输出缓冲器由内部4K 串联电阻进行抑制、因此它本身没有足够的驱动强度。 设计中旨在支持自动方向功能。 如果您的信号不是每个通道的自动方向、请参阅支持更高驱动强度的 TXU 型转换器。   

    此致、

    插孔