This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT16244B:有关防反向电流电路的问题

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1506648/sn74lvt16244b-question-about-anti-reverse-current-circuit

器件型号:SN74LVT16244B

工具/软件:

您好、

我的客户知道该器件具有输出过压保护功能、可在输出电压大于电源电压(约0.4V 及以上)时防止输出端出现高阻抗状态、从而防止大电流灌入。 但是、我的客户面临单一电路板问题。 当16244器件 OE 处于禁用状态时、16244器件的输出会转储本地总线信号( 输出引脚上为4.8V 、而16244的工作电压为3.3V、这会导致器件内部过压保护启动。 但当 OE 被启用时、该器件表明启用/启动延迟、大约有3.5 μ s、表示输出是异常的、并且无论输入如何、都是随机输出。 问题是:


1. TX 的器件输出端口上的大过冲信号是否会导致输出端口保护而关闭输出? 该器件的过压保护功能如何工作?
2 器件中是否有任何其他设计会导致输出端口关闭输出?

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    [报价 userid="511378" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1506648/sn74lvt16244b-question-about-anti-reverse-current-circuit ]我的客户知道、有一个输出过压保护功能、可在输出电压大于电源电压(约0.4V 及以上)时防止输出端出现高阻抗状态、从而防止大电流灌入。[/报价]

    这究竟是什么意思? 据我所知、此功能不存在。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    我相信客户正在参考下图中红色方框中的句子。 无论如何、客户的问题是、当他们在禁用状态期间在输出引脚上提供4.8V 电压、然后移除电压并启用器件时、可能会出现延迟、在大约3.5us 内、输出是随机的异常。 那么、请对此进行一些解释、并对他们的问题进行任何评论? 谢谢。

    [quote userid="511378" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1506648/sn74lvt16244b-question-about-anti-reverse-current-circuit TX 的器件输出端口上的大过冲信号是否会导致输出端口保护功能关闭输出? 该器件的过压保护功能如何工作?
    2 设备中是否有任何其他设计会导致输出端口关闭输出?

    BR、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输出被禁用时、它们处于高阻抗状态。 当/OE 为高电平时、或在上电/下电期间(当电源电压低于约1.5V 时)、就会发生这种情况。 输出端的实际电压与此无关。

    我不理解实际问题的描述、但听起来好像/OE 被拉至低电平、此时电源电压高于1.5V、但尚未达到2.7V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢客户的回复、客户提出了两个后续问题:

    1.此设备上是否有过压保护功能? 或者、当在输出引脚上添加高压脉冲时、它是否会触发关断/无输出?

    2.可能导致输出关闭的任何其他可能原因?

    BR、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.输出在被禁用时受到过压(高达7V)保护。 启用的输出连接到  VCC 或 GND。

    只有  VCC < 1.5V 或/OE 高电平会禁用输出。