This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:从 VCCA 到 OE 的漏电流

Guru**** 2656545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1512180/txb0104-q1-leakage-from-vcca-to-oe

器件型号:TXB0104-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

这是一个 与原来问题类似的问题。

OE 连接至 VCCB。 VCCB 为1.8V、VCCA=为3.3V。 首先完成 VCCA 上电。 在 VCCB 导通之前、从 VCCA 到 OE 是否有任何漏电流? 如果是、多少?

B&R

Lijia