This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:SN74AXC8T245的数据速率

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1511828/sn74axc8t245-data-rate-of-sn74axc8t245

器件型号:SN74AXC8T245

工具/软件:

尊敬的产品线应用工程师:

SN74AXC8T245的客户设计。 VCCA 电源为1.8V、VCCB 电源为1.2V。 我的客户有一个问题需要咨询:SN74AXC8T245在其应用中的最大数据速率是多少? 我查看了数据表、只有一个词可以说:"从1.8V 转换到3.3V 时、支持高达380Mbps 的速率"。 似乎在整个数据表中没有上升时间和下降时间信息。 您能在这里提供支持吗? 非常感谢!

此致、

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您是正确的、指出在1.8V 到3.3V 之间没有数据速率。 但是、我们可以根据传播延迟获得估算值。

    如果我们使用 Data Rate = 1/(tpd)公式、则从1.8V 转换到3.3V 时可以得到~90Mbps

    此致、

    Josh