This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:我需要一个 SN74LVC125APWR 器件、结至电路板电阻以及结至外壳电阻(热性能数据)和最高结温

Guru**** 2555160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1513143/sn74lvc125a-i-need-a-sn74lvc125apwr-part-junction-to-board-resistance-and-junction-to-case-resistance-thermal-data-and-maximum-junction-temperature

器件型号:SN74LVC125A

工具/软件:

我需要一个 SN74LVC125APWR 器件、结至电路板电阻、结至外壳电阻(热性能数据)和最高结温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishali:

    我提交来进行测试。 我会花几周时间。

    此致、

    Ian