This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:支持50MHz 的电平转换器

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1505197/txb0104-level-shifter-to-support-50mhz

部件号:TXB0104
主题中讨论的其他器件:TXU0304

工具/软件:

您好的团队、

我们是否有支持高达100Mbps 数据速率(50MHz)的器件? 使用条款。

VCCA=1.8V、VCCB=3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver:

    在此电压转角条件下、TXU0304将在此处工作、支持100Mbps。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    数据表中没有显示可以达到的最大数据速率、如果 VCCA=VCCB = 3.3V、最大数据速率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更高的电源电压会增加最大速度。 上行转换到3.3V 的指定值是一个安全估算值(100Mbps);下行转换到3.3V 的指定值(125Mbps)表明、该估算值并非太偏离。

    当 VCCA=VCCB 时、您只需使用逻辑缓冲器(LVC 或 AUP 支持这些速度)。