This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:引脚说明中存在疑问

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1512881/txb0304-doubt-in-pin-description

器件型号:TXB0304

工具/软件:

在图中、我标记了两个红色框、一个用于针 A4、另一个用于 B4。 在这两个引脚中、描述显示方式不同。 对于 A4、它被称为输入/输出4、而对于 B4、它被称为输入/输出1。 请就此提供明确的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是"说明"列中的错误。

    引脚围绕芯片逆时针进行编号、这意味着输出引脚的引脚编号(但不是引脚名称)相对于输入引脚是相反的。

    表按顺序显示了引脚名称(A1、B1等)。 因此、输出引脚的引脚编号与之相反。 引脚名称和编号正确、说明不正确。

    (数据表的旧版本按顺序显示引脚编号、因此输出引脚名称相反。 该版本按顺序在"说明"列中显示通道编号、这也是错误的。 显然,有一个试图修复行的顺序, 但它保留了错误的描述与每行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    Clemens 是正确的、如果有任何其他问题、请告知我们。